请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV3201-Q1 主题中讨论的其他部件: TPS6.5381万-Q1
您好,
请回答客户的以下问题。
客户正在将TPS6.5381万-Q1的VDD5应用于DRV3201-Q1的ADREF终端。
VDD5的指定精度为+/-VDREF (4.9V至5.1V),但建议使用2 % 的工作条件
电压为0.7V至5V。
请告知当ADREF终端接通5.1V电压时,电流感应放大器的任何指定参数是否会降低。
此致。