This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万:DRV1.0975万速度控制问题

Guru**** 2359820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597126/drv10975-drv10975-speed-control-issues

部件号:DRV1.0975万

尊敬的 TI员工:
  
   我使用drv1.0975万用于空调 排放泵。 电动机参数如下:
1.额定电压:12伏
2,额定电流:0.4A;峰值电流:1A
3.最大转速;4500rpm (空载) 3000rpm (负载)
4.相电阻:5.17 欧姆
5.KT = 43~54mV/Hz;
6.#polo=8.  
   

我用Drv1.0975万evm驱动电机,可以旋转 ,速度只有300 rpm,不能提高转速,峰值电流可以达到2A (太高)
将电位计转至最大值,测试速度引脚值为3.2V。速度也为300 rpm。
参数设置可能有问题,可以帮我吗?
非常感谢


   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考车削指南,链接 为http://www.ti.com/lit/pdf/slou395 ,了解如何设置应用程序所需的一些参数(如果您没有机会参考)。 如果您有更多问题,请随时告知我们。

    顺便说一下,您在此处列出的相位电阻是相间矿石相间电位?

    谢谢!

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Janet:

    相位电阻是指 相位到com。现在电机可以旋转,速度从0到3190 rpm。但仍有2个问题。  
    感谢您的大力支持。

    1. VCC curretn约为2-3A,从开环循环开始到结束,持续6-7秒。 (第4次)。 我调整参数 Baisc->Startup setting-> open loop current and current limit,
    似乎行不通。

    2.将电位计调至最大值,看到最大电动机转速 约为3190转/分。 但应该是3600 rpm,我检查波形。
    波形显示PWM不会达到最大值。 我有点困惑如何设置参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对问题1的评论:

    您能否测量相电流并提供波形。 您看到相位电压下降吗?

    对问题2的评论:

    您是否可以增加加速电流限制,速度命令和速度命令在显示页面上显示什么。 您能否调节T控件提前时间并检查速度是否增加。

    此致,
    Krushal