This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM

Guru**** 2361300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597897/drv2700evm-drv2700evm

部件号:DRV2700EVM

您好,

我正在使用DRV2700EVM评估板,并使用压电控制台1.2 对其进行控制。9。 当我调整最低频率(10Hz)时,输出(GND;OUT+)上的信号变形(输出上有负载或无负载)。 频率越高,波形看起来就越像矩形信号。

附加波形:

有人能解释这种行为吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Roman,

    欢迎来到E2E论坛,感谢您发布您的问题!

    如果您查看 DRV2700EVM用户指南(原理图第25页),您将会发现这2个电容器,它们直接连接到IN+和IN-引脚:

    这些电容器是直流阻隔电容器,因此它们会阻隔直流输入信号或充当低频信号的滤波器。

    最简单的方法就是在如此低频的情况下缩短这2个电容器,或者更好地将它们替换为更高值的电容器(1uF应该足够)。

    此致,

    Marko