This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:启用3个驱动程序后,产生较大的音频噪音`

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597552/drv8825-large-audio-noise-with-3-drivers-enabled

部件号:DRV8825
主题中讨论的其他部件:DRV8886DRV8886AT

您好,

我设计了一个印刷电路板,它具有3个DRV8825s,可驱动3个不同的轴。 所有驱动程序均具有以下设置:

电压:24V

电流电阻器- 0.1欧姆

当前设置- 1.6A (不能通过UC更改)

微步进:1/16

衰减:混合(不能通过UC更改)

PCB有2层。

电机具有以下统计信息:

问题是当所有3个电机都通电时。 使用1个电机时,没有可听到的噪音。 2电机有轻微的"嗡嗡"声来自2个电机,当第三个电机运行时,有大量噪音-嗡嗡声,嗡嗡声。 听起来就像旧电视频道的白噪音。 仅当电机静止时才会出现这种情况。 还有感觉电动机有点振动。 我们如何解决此问题? 消除此噪音的任何建议。 它是否会损坏电机?

谢谢!

千斤顶

所附示意图:e2e.ti.com/.../Scotsat-Main-PCB-V3-Schematics.Zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    首先,此噪音不应损坏电机。

    有几件事要尝试,尽管您的原理图显示可能很困难。

    1)电机静止后,请更改VREF电压。 在许多情况下,保持时可以降低电流。 如果这样可以减少或消除噪音,您可以增加保持时调节电流的能力。

    2)转变为快速衰减。 根据布局,这看起来是一个更加困难的选项。

    如果您发现在保持时降低电流有助于降低电流,并且您的电流要求低于2A,请考虑使用我们的较新步进电机驱动器之一,例如DRV8886或DRV8886AT。 这两种方法都减少了所需的组件数量(无感应电阻器),并具有一个TRQ引脚,可将电流更改为100 % ,75 % 和50 %。

    如果感兴趣,以下主题可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../219.7343万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您花时间对此进行研究。 我将上传一个简短视频,以便您能够欣赏我们听到的噪音。
    Goo.gl/.../omi89chh4nM36x6n7

    我们无法进一步降低电流,或者电机没有足够的扭矩,

    同样,当单独运行时,电机几乎处于静音状态,并且不存在音频问题。

    我相信使用快速衰减模式有一定的倒退。 您能描述一下这种差异吗?

    谢谢!
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    抱歉,我可能不清楚。 我建议降低扭矩,以评估保持时的效果。 您可以使用正常扭矩移动电机。 电机停止后,将调整电位器以获得较低的保持扭矩,以确定此方法是否有帮助。

    根据系统的不同,电机的移动和保持扭矩要求可能不同。


    与混合衰减相比,快速衰减具有更多的电流纹波(更小的扭矩)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    很抱歉我的错误。 应将电机设置到保持位置。 全新vid - goo.gl/.../mtEkepMRubK2pMqi8

    同样,当只有1个或2个电机时,噪音会大大降低。 同一主板上的多个驱动程序会直接相互影响吗? 我们有一个大的4700uf电容器,可以减少任何电压峰值。

    我从相关帖子中看到,您提到感应电阻器需要良好的接地路径。 我曾尝试用电路板上的接线来实现这一点,但它没有任何区别。 此外,降低电流只对噪声有轻微影响。

    我将尝试在快速衰减设置下使用电机。

    我们非常感谢您提供任何其他建议,

    千斤顶