请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825 主题中讨论的其他部件:DRV8886, DRV8886AT
您好,
我设计了一个印刷电路板,它具有3个DRV8825s,可驱动3个不同的轴。 所有驱动程序均具有以下设置:
电压:24V
电流电阻器- 0.1欧姆
当前设置- 1.6A (不能通过UC更改)
微步进:1/16
衰减:混合(不能通过UC更改)
PCB有2层。
电机具有以下统计信息:
问题是当所有3个电机都通电时。 使用1个电机时,没有可听到的噪音。 2电机有轻微的"嗡嗡"声来自2个电机,当第三个电机运行时,有大量噪音-嗡嗡声,嗡嗡声。 听起来就像旧电视频道的白噪音。 仅当电机静止时才会出现这种情况。 还有感觉电动机有点振动。 我们如何解决此问题? 消除此噪音的任何建议。 它是否会损坏电机?
谢谢!
千斤顶