This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:如何设置DRV1.0983万?

Guru**** 2361300 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596265/drv10983-how-can-set-drv10983

部件号:DRV1.0983万
在“Thread (线程)”中讨论的其它部件:USB2ANY

您好:

我正在使用DRV1.0983万 。根据DRV1.0983万数据表布置PCBA。  但是 ,当我连接 BLDC 的u v w线  , 并接通12伏电源时,   电动机不能运行, 只能波动。

速度 信号 I使用3.3V 。  我不知道如何启动电机?我是否需要在DRV1.0983万中设置一些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关  详细信息,请参阅DRV1.0983万调整指南www.ti.com/.../slou395。

    谢谢!

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    珍妮特:
    我知道有一个GUI可以通过USB-i2c连接控制DRV1.0983万。但是,当我下载“SLOC312C”时。 我无法打开它。如何安装软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载“SLOC312C”后,请与我分享您下载位置的文件名。

    谢谢!
    珍妮特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    珍妮特:
    该名称是“DRV1083-75EVM Software (Rev C)”,下载此文件时,无法打开它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,珍妮特:
    当我下载它时,它必须重命名为“.zip”。这是可以的。

    但是,另一个问题是:如何使用“USB-i2c”连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦您获得EVM套件,该套件将随附于此。以及如何从PC ->USB2ANY->EVM进行连接,请参考DRV1.0983万EVM快速入门指南,网址为 www.ti.com/.../slyu022。

    此致,
    珍妮特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何连接,请参阅 www.ti.com/.../slyu022链接。

    此致,
    珍妮特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet:你好,我的意思是我可以在哪里购买USB2ANY,而不是"套件"。因为在大众产品中,我们应该怎么做? 是否有任何USB-i2c连接可以执行的功能?