请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 在“Thread (线程)”中讨论的其它部件:, USB2ANY
您好:
我正在使用DRV1.0983万 。根据DRV1.0983万数据表布置PCBA。 但是 ,当我连接 BLDC 的u v w线 , 并接通12伏电源时, 电动机不能运行, 只能波动。
速度 信号 I使用3.3V 。 我不知道如何启动电机?我是否需要在DRV1.0983万中设置一些参数?