This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511-Q1:模拟输入是否可用于电流反馈?

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596162/drv2511-q1-could-the-analog-input-be-used-for-current-feedback

部件号:DRV2511-Q1

大家好,

我的客户研究了DRV2511的语音线圈应用,涉及许多通道。 为了简化系统,使用模拟输入获得一些电流反馈非常方便。

事实上,他们希望在 3A左右产生1kHz的正弦电流。 电流回路的F-3dB 应约为10kHz,PWM约为10倍。 DS中的模拟输入如何影响DS中功能方框图中的PWM,我对此并不清楚,也没有在文本中详细描述。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    我们将对此进行调查,并尽快回复您。 此外,找到解决方案后,我们将考虑修改数据表,以更好地帮助未来的客户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    数据表的第7.3 2节和图4介绍了对PWM的输入影响。 如果您还有任何疑问,请告知我们。