请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2511-Q1 大家好,
我的客户研究了DRV2511的语音线圈应用,涉及许多通道。 为了简化系统,使用模拟输入获得一些电流反馈非常方便。
事实上,他们希望在 3A左右产生1kHz的正弦电流。 电流回路的F-3dB 应约为10kHz,PWM约为10倍。 DS中的模拟输入如何影响DS中功能方框图中的PWM,我对此并不清楚,也没有在文本中详细描述。 请帮我解决这个问题。