This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:三角波

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8824, DRV8846, DRV8880, DRV8811, DRV8884
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597176/drv8834-triangular-wave

部件号:DRV8834
主题中讨论的其他部件: DRV8824DRV8846DRV8880DRV8811DRV8884

尊敬的先生:

我们的步进电机正面临稳定时间问题(全步进角1.8 度)。 为了解决这一问题,我们计划提供三角形波,即加速和减速。 我该怎么做? 您可以指向任何C代码吗?

谢谢!

普拉哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakhar,

    假设您使用的是STEP / DIR界面,您将缩短步进输入之间加速的时间,增加步进输入之间减速的时间。

    尝试搜索步进电机库加速度。 您将在此处找到示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Rick的回复。 是的,我正在使用DIR,步进模式

    根据您的建议,我找到了几个链接示例 forum.inuinu.cc/index.php

    我找不到任何特定于DRV8834的内容

    我想知道 我是否还需要使用M0和M1引脚(完全步进为接地),或者我是否需要在完全步进模式下确定PWM? 如果你可以指向DRV8834的直接链路,那将是非常好的,因为除了三角波之外,我也需要测试S曲线,以检查减振情况。 我对固件开发比较熟悉。

    应用:医疗设备的电动XY阶段

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakhar,

    步进/目录接口在步进电机控制器中相似。 DRV8811/18,DRV8824/25,DRV8834,DRV8846,DRV8880, DRV8884/85/86。


    设置M0/M1允许您设置微步/步长的数量。 使用更多微步更改索引器(参见数据表的表4)的递增或递减方式。
    您要使用什么步进速率?
    您要使用哪种衰减模式?
    您的系统电压是多少?电机规格是多少(R/L/I/V)?

    由于电流已调节,因此可以使用高于电动机额定电压的电压。 这允许提高电机转速。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    感谢您的耐心和及时回应。 我很感激。 我只是在整理  

    应用:装有摄像机的XY平移阶段。 舞台必须精确移动,相机捕获图像(平铺),最后构造一个2D全景画/马赛克。 所以我们必须捕获1万 磁贴,然后将它们拼接在一起。 如果两个磁贴之间存在稳定延迟,则整体延迟为一小时。 现在,我给出了2毫秒的固定延迟,M0和M1是接地的;电流限制设置为1A。  

    问题:阶段的稳定时间长达300毫秒,即即使我以一个完整的1.8 度级旋转电机,阶段仍需要自己的时间来稳定;这反映在摄像机中,它提供了运行图像。  我想减少这种情况。 我真的需要你们的支持。

    查询:-

    1.请建议天气使用快速/慢速/混合衰减来缩短设置时间?

    2.在DIR/STEP或PHASE / ENABLE模式下运行电动机的天气,以缩短在以下时间之间的稳定时间?

    3.是否建议使用机械旋转减振器 ? 这些是否有帮助?

    4.我知道加速和减速脉冲在这里很有帮助。 正确吗?

    5.电动机的驱动电压和电流是多少? 我看到必须以较高的电压驱动,并保持电流固定,我该怎么做。

    6. DRV I可以使用的任何其他技巧。

    7.要进行正确的H/W设计,应使用哪个图(数据表中提到了多个电路)?

    我正在连接我正在使用的电机数据表。 目前,我正在使用Polulu的DRV8834分板,但下周将定制硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附步进器motore2e.ti.com/.../EVPS_2D00_17H_2D00_001.pdf的数据表