请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8812 您好,
我对电机驱动引脚上的ESD保护电路有疑问。
请问您能否回答以下问题?
客户情况如下。
VM = 12伏
I满刻度= 0.4A
使用芯片变阻器= AVR-M2012C220KT6AB
问题1:客户希望在DRV8812驱动器系列上使用芯片变阻器。
我们是否可以在DRV8812驱动器线上使用芯片变阻器来实现ESD保护?
问题2:我们通常如何保护电动机驱动器引脚的ESD保护?
此致,
Shimizu