This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:电动机驱动器引脚上的ESD保护电路

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597201/drv8812-esd-protection-circuit-on-motor-drive-pin

部件号:DRV8812

您好,

我对电机驱动引脚上的ESD保护电路有疑问。
请问您能否回答以下问题?

客户情况如下。
VM = 12伏
I满刻度= 0.4A
使用芯片变阻器= AVR-M2012C220KT6AB

问题1:客户希望在DRV8812驱动器系列上使用芯片变阻器。
    我们是否可以在DRV8812驱动器线上使用芯片变阻器来实现ESD保护?


问题2:我们通常如何保护电动机驱动器引脚的ESD保护?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,

    如果您的客户想要使用外部变阻器进行外部ESD保护,这不是问题,但是我们的设备根据DRV8812数据表第5页上的表6.2 中的ESD规格进行了内部保护。

    对于大多数应用,这对电动机驱动引脚具有足够的ESD保护。 如果您的客户希望将这些应用程序用于他们的应用程序,这应该不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,

    Phil回答正确。 此设备在制造过程中受到HBM和CDM ESD事件的保护。

    如果您希望符合IEC 6.1万-4-2标准,则可能需要外部电路(如变阻器或TV)来保护设备。

    有关示例,请参见以下链接:
    www.ti.com/.../slyt492.pdf
    www.ti.com/.../tidub36b.pdf