This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:飞线电容器值

Guru**** 2362430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596534/drv8320-flying-capacitor-value

部件号:DRV8320
主题中讨论的其他部件:DRV832X

大家好,团队

根据DRV832x的规格,飞线电容器的建议值为47nF。 如果客户使用22nF,该怎么办? 是否存在潜在问题/风险?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    建议值为47nF。 这是为了帮助支持在低VM电压(VM < 13V)下的充油泵电压输出。

    如果客户在VM > 13V的环境中运行,则22nF应足够。