请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 尊敬的各位:
您能否教我们如何使用VPVDD-SH_X值?
您能否告诉我们电源的使用 是否正确?
我们认为,DRV8305的电源电压应与N-ch MOS用三个外壳分离。
案例1.为 DRV8305供电24V或12V,为N-ch MOS供电10V
案例2.为 DRV8305提供12V电源,为N-ch MOS提供24V电源
案例3.为 DRV8305提供24V电源,为N-ch MOS提供24V电源(但MOS电源由MCU打开/关闭)
如果我们的用法错误,您能否告诉我们原因?
此致,