This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:VPVDD-SH_X和电源电压的平均值

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596120/drv8305-mean-of-vpvdd-sh_x-and-power-supply-voltage

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您能否教我们如何使用VPVDD-SH_X值?

您能否告诉我们电源的使用 是否正确?

我们认为,DRV8305的电源电压应与N-ch MOS用三个外壳分离。

案例1.为 DRV8305供电24V或12V,为N-ch MOS供电10V

案例2.为 DRV8305提供12V电源,为N-ch MOS提供24V电源

案例3.为 DRV8305提供24V电源,为N-ch MOS提供24V电源(但MOS电源由MCU打开/关闭)

如果我们的用法错误,您能否告诉我们原因?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    感谢您指出这一点。 建议的VPVDD-SH_X应为45V。 这将在未来的数据表更新中得到纠正。

    如上所述,在分离PVDD和VDRAIN时出现问题。

    案例1a:为DRV8305供电24V,为N-ch MOS供电10V
    违反ABS最大PVDD - VDRAIN,加上高侧VGS为~24V (可能损坏FET)

    案例1b:为DRV8305供电12V,为N-ch MOS供电10V
    这应该可以正常工作。 高侧VGS为~12V,而不是10V

    案例2:为DRV8305提供12V电源,为N-ch MOS提供24V电源
    违反ABS最大PVDD - VDRAIN,加上高侧VGS为-2V (不启用高侧FET)

    案例3.为DRV8305提供24V电源,为N-ch MOS提供24V电源(但MOS电源由MCU打开/关闭)
    MOS电源关闭时,违反ABS最大PVDD - VDRAIN。 这可以通过几个额外的组件来纠正,以使PVDD-VDRAIN保持在规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan-san,

    感谢您的回答。
    我能否确定问题1a和1b?

    我已了解ABS max PVDD - VDRAIN,但我尚未了解后面的文本。
    由于充油泵(PVDD+10V),1a的情况下高侧VGS是否为~34V,1b的情况下是否为~22V?
    因此,当ABS最大值为'内部相位夹针电压差'时,您是否回答1a有问题,1b是否正常?

    我的想法是否正确?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    由于充油泵(PVDD+10V),1a的情况下高侧VGS是否为~34V,1b的情况下是否为~22V?
    因此,当ABS最大值为'内部相位夹针电压差'时,您是否回答1a有问题,1b是否正常?

    正确。 问题1a。 情况1b正常。

    情况1a:高侧门电压为~34V。 栅极至电源电压为~24V。 许多FET对此没有评级。 这也违反了'内部相夹针脚电压差'的ABS最大值

    案例1b:高侧门电压将为~22V。 门到电源电压为~12伏。