请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8662EVM 您好,
希望你一切顺利。 我之前曾询问过如何为DRV8662EVM连接多个执行器,建议使用FET在执行器之间切换。 (https://e2e.ti.com/support/other_analogue/haptics/f/927/t/58.9703万)
我们尝试将此方法与Infineon (072N10N)的100V MOSFET结合使用,但我们遇到了一些困难。 据我所知,我们的问题是MOSFET的电容过高,因此存在信号耦合,尤其是在将FET用于交流信号时出现问题。
如果问题不大,您是否可以推荐一些与DRV8662EVM或其他切换方法兼容的MOSFET?
谢谢,希望能尽快收到您的回复。
Kate