This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:连接多个执行器的FET开关建议

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595089/drv8662evm-suggestions-for-fet-switches-for-connecting-multiple-actuators

部件号:DRV8662EVM

您好,

希望你一切顺利。 我之前曾询问过如何为DRV8662EVM连接多个执行器,建议使用FET在执行器之间切换。 (https://e2e.ti.com/support/other_analogue/haptics/f/927/t/58.9703万)

我们尝试将此方法与Infineon (072N10N)的100V MOSFET结合使用,但我们遇到了一些困难。 据我所知,我们的问题是MOSFET的电容过高,因此存在信号耦合,尤其是在将FET用于交流信号时出现问题。

如果问题不大,您是否可以推荐一些与DRV8662EVM或其他切换方法兼容的MOSFET?

谢谢,希望能尽快收到您的回复。

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    希望你一切顺利。 我们仍有此切换问题,非常感谢您的帮助。 或者,我们是否还可以要求其他TI论坛解决此类问题?

    谢谢,希望能尽快收到您的回复。

    Kate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kate:

    很抱歉,我的回答被拖延了。

    我将与我们的团队一起检查此问题,并尽快回复您!

    此致,

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    很抱歉,我一直在旅行,但没有机会了解此事。 我认为问题是这个FET可以驱动一个大电流(80A)。 因此FET电容非常大。
    我建议使用一个与BSS123NTR类似的较小FET。 这只能在V_DS上支持高达100V的电压,因此您可能只想通过FET驱动~90-95V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不用担心,感谢您的回复。 只是为了确认一下,这是否也适用于交流切换? 据我所知,交流开关需要两个MOSFET通过栅极和源连接。 对于较小的FET,我们是否可以简单地使用1进行切换?

    感谢你的帮助。

    Kate