请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8601 阅读数据表的7.1 部分,它提到能够接受单端直流控制电压以提供差动输出。 是否可以直接从该设备驱动传感器线圈(LVDT的主线圈)? 对于设备的输入,我可以提供中点参考电压处参考的直流线性信号。
我的驱动信号是2.4khz三角形波,它可以在功率范围的中点处居中。
我正在驱动一个LVDT的初级线圈,它在该频率范围内具有300-600欧姆的阻抗。
阅读芯片说明,这似乎完全符合我的需求,但 数据表中没有多少关于该功能的说明。
谢谢