This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:直接驱动直流执行器

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593240/drv8601-driving-a-dc-actuator-directly

部件号:DRV8601

阅读数据表的7.1 部分,它提到能够接受单端直流控制电压以提供差动输出。  是否可以直接从该设备驱动传感器线圈(LVDT的主线圈)?  对于设备的输入,我可以提供中点参考电压处参考的直流线性信号。

我的驱动信号是2.4khz三角形波,它可以在功率范围的中点处居中。

我正在驱动一个LVDT的初级线圈,它在该频率范围内具有300-600欧姆的阻抗。

阅读芯片说明,这似乎完全符合我的需求,但  数据表中没有多少关于该功能的说明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您能否进一步澄清申请? 您是否正在尝试生成直流输出信号或2.4kHz输出信号?
    该设备设计用于在~50-300Hz的频率范围内驱动触觉执行器。 触感执行器的典型负载电阻为8-30欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,看起来我用它来做一些新的事情。

    基本上,我使用TIVA TM4C129X中的计时器来生成时钟,该时钟由Analog Devices ADA2200处理以生成2.4khz同步时钟进行解调,然后通过Maxim MAX270低通滤波器发送以生成可编程波形。 使用可调节的夏季运算放大器,我可以改变输出的中心电压,使用TPL0202数字电位计,我也可以改变驱动信号的振幅。 当信号到达DRV8601时,我可以控制信号的频率,波形,偏移电压和振幅。 这将输入DRV8601的IN1。 负载是LVDT上的一个初级线圈,其感应电阻介于200-600欧姆之间。 我正在尝试将DRV8601用作差分功率放大器,希望能够通过可调节的交流信号驱动初级线圈,从小值到+/- 5V。
    DRV8601似乎满足了我的所有要求,它“建议”它可以接受直流输入信号,它的性能与我对运算放大器的期望一样,它有一个差分输出,这正是我所寻找的。
    我特别想知道7.1 部分中关于使用直流控制信号的陈述。 如果它能做到这一点,那么这部分可能正是我想要的。 如果没有,您能否建议另一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,

    我查了一下,所有的建议都能满足你的需要。 所以我想说,这是您可以用于应用程序的部分。

    此致,
    Marko