This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:请为DRV2700 HV回扫应用推荐具有更高饱和电流的变压器

Guru**** 2362060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594645/drv2700evm-hv500-please-suggest-the-transformer-with-higher-saturation-current-for-drv2700-hv-flyback-application

部件号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他部件:DRV2700


目前我们正在使用DRV2700以尽可能快的速度驱动压电式执行器。 您在HV500中建议的ATB3225的饱和电流为0.6A。 对我们来说太小了。 您是否可以帮助建议使用具有较高饱和电流(~2A)的变压器? 我们希望DRV2700具有150V 60mA的输出能力。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tina:

    感谢您在E2E上发布您的问题,并对延迟回复表示抱歉。

    只是为了说明,您是否需要DRV2700本身的+150V输出才能获得更高的电压,或者您是否只需要150V输出电压? 因为设备只能输出100V。

    回扫输出需要60mA? 如果是这样,那不应该是问题。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marko:

    我使用 http://www.ti.com/tool/drv2700evm-hv500的参考电路 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marko:

    我使用具有500V输出电压的DRV2700EVM-HV500的参考电路。

    但我只需要150V电压。我需要大约60mA的输出电流能力。

    但 在DRV2700EVM-HV500的BOM中,饱和电流仅为0.6A。

    您是否可以为 我的应用推荐具有更高饱和电流的变压器?

    非常感谢!

    http://www.ti.com/tool/drv2700evm-hv500 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tina:

    请联系TDK或其他电感器制造商,询问他们有哪些电感器可支持150V和更高的额定电流。 我们所研究的电感器不支持2A饱和电流。 如果您只需要150V输出,您可以考虑使用明显较低的回转比电感器。 例如,您可以使用1:5的比率,将升压设置为30V,以实现150V操作。 甚至是在75V的升压下达到1:2的比率。