请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700EVM-HV500 主题中讨论的其他部件:DRV2700,
目前我们正在使用DRV2700以尽可能快的速度驱动压电式执行器。 您在HV500中建议的ATB3225的饱和电流为0.6A。 对我们来说太小了。 您是否可以帮助建议使用具有较高饱和电流(~2A)的变压器? 我们希望DRV2700具有150V 60mA的输出能力。 非常感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前我们正在使用DRV2700以尽可能快的速度驱动压电式执行器。 您在HV500中建议的ATB3225的饱和电流为0.6A。 对我们来说太小了。 您是否可以帮助建议使用具有较高饱和电流(~2A)的变压器? 我们希望DRV2700具有150V 60mA的输出能力。 非常感谢您的帮助。
您好,Marko:
您好,Marko:
我使用具有500V输出电压的DRV2700EVM-HV500的参考电路。
但我只需要150V电压。我需要大约60mA的输出电流能力。
但 在DRV2700EVM-HV500的BOM中,饱和电流仅为0.6A。
您是否可以为 我的应用推荐具有更高饱和电流的变压器?
非常感谢!