This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:变得很热

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592576/drv595-getting-very-hot

部件号:DRV595

我正在使用DRV595驱动7V,1A TEC,并且我在新项目中遇到过热问题。 条件是:

 

  1. 电源电压为7V

  2. 环境温度为25C

  3. 最大TEC电流为1.1A (全驱动)

  4. 根据这些数据,两个内部输出晶体管1.1A x 1.1A x 60mOhms x 2的耗散功率仅为0.13W

  5. 理论上,这使我的温升仅高于环境温度3.3 °C

  6. PCB的布局符合带有散热垫和散热孔的数据表。

  7. 切换频率设置为1MHz
  8. 设备工作直到温度升高(完全驱动TEC时),直到进入故障状态。

 

症状包括:

 

  1. DRV595进入FAULTZ状态并关闭输出

  2. DRV595包装顶部测得的温度超过60°C

 

任何想法这里发生了什么或者我只是搞错了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Shawn应该能够就细节与您结束讨论,但首先要问一个简短的问题...您经历了多少时间才能关闭? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    它会关闭,直到我重置设备(断开电源)。 如果我将故障针脚连接到SD针脚,则会在短暂关闭后自动重置。 我知道这是一个过热的问题,因为我可以在它上喷洒冷冻剂,这样可以延长它关闭前的时间。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 感谢您的反馈。 Shawn将会看一下这个问题,然后回复给你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdul:
    请确认最大输出电流为1.1A吗? 如果是,则远未达到过电流阈值,故障不能是过电流故障。 电源是否稳定在7V? 如果是,则故障不是PVCC的欠压故障或过压故障。
    那么,唯一的可能性就是温度过高故障。 但输出功率实际上非常低(小于1.1A),温度不应升高太多。 如果PCB设计遵循我们的EVM www.ti.com/.../slau479.pdf,则Ta=25°C时不会出现过电流故障
    这听起来很奇怪。 您能否将您的SCH和PCB发送给我? 当故障发生时,您能否捕获输出电流信号的波形?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我可以确认电压为7V,电流不超过1.1A。 当故障发生时,我将原理图和一些波形附在相关引脚上。

    请看一下。

    谢谢

    Abdul.e2e.ti.com/.../DRV595-Getting-Hot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdul:
    请尝试400kHz PWM切换频率,查看故障是否仍然出现。 请告诉我它是否有效。

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我只是在没有运气的情况下尝试了这种方式。

    我现在认为这可能是一个原因和影响。 我正在测量IN+引脚。 在此引脚上,信号是由由由C54和R52组成的LP滤波器滤波的PWM。 C54为100uF,R52为10K。 我想知道这是否导致输入出现问题。 是否存在最大输入电容或最小电流等? 当我放置示波器时,我注意到在装置自行重置的同时,此电压从200mV (最大驱动)跳至大约400mV? 或者,这是您在重置后/重置过程中对该引脚的预期结果吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdul:
    输入电压不会从200mV 400mV跳转。 我想你可以尝试在INP上使用一个低值电容器,并将INN引脚上的直流偏压设置为3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我已拆下电容器和电阻器并将INP接地。 输出现在硬接通,并使TEC下降。 但它又在重置。 重置大约每90秒进行一次。

    谢谢。

    阿卜杜勒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    为了确认TEC不短路,并因此解决了问题,我用一个功率电阻器更换了TEC,大约值为0.7A。 同样的问题仍然存在。

    在迄今为止进行的所有测试中,我注意到DRV595触摸时不会感觉异常热,它在芯片表面测量约30°C。

    还有什么想法吗?

    阿卜杜勒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdul:

    所以当问题发生时,温度不是很高,对吧?

    请尝试一个简单的实验。 拆下输入引脚 上的所有连接- INN和INP。 只需通过0.1uF电容器将两个输入引脚连接到GND。 输入时无输入信号或偏压。 在这种情况下,输入引脚上的电压应在3V左右。 查看是否仍触发了FUALT。

    这可能是一个解决问题吗? 还是每个设备和主板上都出现此问题?

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我想我可能会更接近这项事业。

    我的旅馆固定在2.5V。 仅当INP低于1.8V时,才会出现该问题。 因此,当2个输入引脚上的电压大于0.7V时,就会出现此故障问题。 现在增益为20dB。

    这是因为输入差电压过高吗?

    你怎么看?

    谢谢
    阿卜杜勒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    对我上一篇帖子有什么想法?

    谢谢

    阿卜杜勒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdul:
    负载是多少? 当输入为0.7V和20dB增益时,输出电压约为7V。 如果负载非常小且连续输出电流大于4A,则会发生OT故障。 或者,如果瞬态输出电流大于7.5A,则会发生OC故障。 请检查负载以及输出是否存在短路。
    您能否按范围测量输出电流? 捕获两个信号(输出和故障),以查看发生故障时设备输出的电流。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    如前所述,负载不超过1.1A。 输出电压(DRV595电源电压)为7V。 没有短路。

    我要强调的是,只要输入引脚之间的差分电压小于0.7伏,我们就没有问题。 因此,问题似乎不是由OT,SC或OC引起的。 它更多地与输入电压差(和增益)有关

    此致,

    阿卜杜勒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdul:

    DRV595上的故障只能是OT FAULT (OT故障)或OC FAULT (OC故障)。   输入差分电压为 0.8V或0.9V时应该不会有任何问题。 请检查电源,它是否始终稳定在7V? 该问题是仅发生在一个主板上还是所有主板上? 如果您更换问题板上的另一个设备,该怎么办?

    此致,

    郑少文

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abdul,您是否解决了您的问题? 谢谢,Jeff