This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825EVM:R11和R12的电阻器

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595482/drv8825evm-resistor-of-r11-and-r12

部件号:DRV8825EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8825

你(们)好

我们的客户将使用ERV8825EVM评估DRV8825。

然后我要问一个有关EVM配置的问题。 DRV88xx和MSP430之间的R11和R12是什么?

我们是否需要这些电阻器?  

此致,

 山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    不需要这些电阻器。 拆下电阻器可对DRV8825进行外部控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan-san,

    谢谢!

    此致,
    山本浩二