This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308 SPI问题

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595276/drv8308-drv8308-spi-issue

部件号:DRV8308

尊敬的先生:

我们需要更改每200毫秒的速度。
但是我们每隔200毫秒通过SPI设置命令,moto将关闭。

请帮我检查一下?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    您每隔200毫秒发送什么命令?

    此外,请监控所有控制信号,以确定是否存在代码问题。