请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308 大家好,
我确定我看到的设置不正确,无法正确制动电机制动。 我已经实施了一个速度控制系统,它的闭环速度寄存器提供的值介于0-4095之间。 一切都能很好地将电机加速到所需的速度。 我的问题是,当电机处于外部负载下,并且我将速度寄存器设置为较慢的速度时,我会看到电机"跑开",并且根本无法制动(或者它与施加它的负载不可比较)。
对于我可能缺少的内容有什么想法? 我希望系统应用制动器,以匹配速度寄存器中设置的速度。 当我检测到速度过高时,可能需要手动应用制动销来强制制动? 如果是这种情况,我能以多快的速度对制动器进行脉冲以确保平稳制动?
如有任何帮助,我们将不胜感激。
SPDMODE设置为2 (内部寄存器PWM模式)