This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] drv8308:负载下的减速会导致失控

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594036/drv8308-deceleration-under-a-load-causes-runaway-condition

部件号:DRV8308

大家好,

我确定我看到的设置不正确,无法正确制动电机制动。  我已经实施了一个速度控制系统,它的闭环速度寄存器提供的值介于0-4095之间。  一切都能很好地将电机加速到所需的速度。  我的问题是,当电机处于外部负载下,并且我将速度寄存器设置为较慢的速度时,我会看到电机"跑开",并且根本无法制动(或者它与施加它的负载不可比较)。

对于我可能缺少的内容有什么想法? 我希望系统应用制动器,以匹配速度寄存器中设置的速度。  当我检测到速度过高时,可能需要手动应用制动销来强制制动? 如果是这种情况,我能以多快的速度对制动器进行脉冲以确保平稳制动?

如有任何帮助,我们将不胜感激。

SPDMODE设置为2 (内部寄存器PWM模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是开环PWM速度控制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Dustin,

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。

    您能否提供更多详细信息?
    写入SPI的顺序是什么?
    电机处于什么类型的外部负载下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,

    电机是移动设备上的两个轮子之一,它搭载了一个人体(如轮椅),我根据用户的操纵杆命令每秒写入速度寄存器大约10次。 我看到的错误是当用户下坡时电机"跑开",因此用户重量+设备重量将迫使电机的转动速度快于发送到寄存器的速度命令。

    我希望这能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Dustin,

    感谢您提供信息。

    在您所述的情况下,PWM信号会强制电机以比速度命令更快的速度旋转。 在这种情况下,我建议您在看到电动机正在快速移动时,从外部速度回路应用制动命令来降低电动机的速度或降低速度寄存器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。

    从您的回答来看,在上述情况下,DRV8308系统似乎不会自动应用制动器,我只是尽量确保我理解您的回答。

    向制动销发送PWM信号以应用制动器是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,在上述情况下,设备不会自动应用制动行为。

    可以向三个低侧MOSFET上的制动销发送PWM信号至Tun。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ! 您太棒了。