请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8303 主题中讨论的其他部件:INA181,
工具/软件:Code Composer Studio
我的电机控制器解决方案出现问题。
我们从TIDA设计0.0285万开始,用两个INA181设备取代了DRV8303的内部电流感应。
电动机在低速时运行不稳,当增大DC-Link电压时,实例不正确地增加电动机速度。 测量相电流时,似乎出现某种反馈问题。
因此,在6V电动机尝试旋转时,电动机将大约旋转,当我增加超过7V时,它将同步到gMotorVars.Speed_Krpm中报告的一些随机频率。
电机自然会停止运行。
对导致这种行为的原因有何想法? 我试图更改PWM频率并增加相位电压读数的平滑电容器值,但没有成功。