This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8836:模式引脚

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592953/drv8836-mode-pin

部件号:DRV8836

DRV8.8836万的模式引脚具有内部下拉功能,可将其置于 “进入/进入”模式。  此内部下拉电阻值是多少?

我知道这是一个逻辑电平输入,但我有一位客户需要了解 在嘈杂的射频应用中保持引脚未连接的影响。  如果有必要,他们可以添加下拉列表。  

谢谢,John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    数据表部分6.5 中所述的模式引脚的内部电阻为100k欧姆。如果引脚保持浮动,则桥接控制模式默认为"输入/输入"模式。

    如果他们想要增加下拉 电阻器的占地面积,并在不需要时将其保持为未填充状态,则这将起作用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-我错过了DS中的100K引用!
    此致,John Garrett TI-AFA