请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8836 DRV8.8836万的模式引脚具有内部下拉功能,可将其置于 “进入/进入”模式。 此内部下拉电阻值是多少?
我知道这是一个逻辑电平输入,但我有一位客户需要了解 在嘈杂的射频应用中保持引脚未连接的影响。 如果有必要,他们可以添加下拉列表。
谢谢,John Garrett TI-AFA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8.8836万的模式引脚具有内部下拉功能,可将其置于 “进入/进入”模式。 此内部下拉电阻值是多少?
我知道这是一个逻辑电平输入,但我有一位客户需要了解 在嘈杂的射频应用中保持引脚未连接的影响。 如果有必要,他们可以添加下拉列表。
谢谢,John Garrett TI-AFA