This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:DRV8834不工作

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592582/drv8834-drv8834-not-working

部件号:DRV8834

您好,先生,

我正在使用drv8834。我正在从portescap运行20dam20i0-k步进电机。

我正在 分度器模式下运行电机。

当我开始使用这款驱动器IC时,我能够以一种推进方式运行电机。电机运行完美。但现在,即使使用相同的代码,电机也无法运行。代码没有变化。

我测量了步进引脚的频率。我正在步进引脚上获得脉冲,以及连接到电机的AOUT1,AOUT2,BOUT1和AOUT2。其他引脚的状态如以下所述。

DIR =高或低(通过GPIO)。

启用=低。

睡眠=高。

我在AISEN和BISEN处的感应电阻值为0.01E。

M1,M0低,用于1微步进。

请帮助我。任何帮助都是非常可观的。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakesh,

    您使用的是DRV8834 EVM还是定制电路板? 您的虚拟机是什么,Iout? 您提到您的主板正在工作,没有变化,那么您是否尝试过其他电机? 您是否看到电机停止运转或试图移动? 您所描述的设置是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh
    如果您手动移动了电机,它将成为发电机,并可能损坏驱动器。
    -Vic