请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8834 您好,先生,
我正在使用drv8834。我正在从portescap运行20dam20i0-k步进电机。
我正在 分度器模式下运行电机。
当我开始使用这款驱动器IC时,我能够以一种推进方式运行电机。电机运行完美。但现在,即使使用相同的代码,电机也无法运行。代码没有变化。
我测量了步进引脚的频率。我正在步进引脚上获得脉冲,以及连接到电机的AOUT1,AOUT2,BOUT1和AOUT2。其他引脚的状态如以下所述。
DIR =高或低(通过GPIO)。
启用=低。
睡眠=高。
我在AISEN和BISEN处的感应电阻值为0.01E。
M1,M0低,用于1微步进。
请帮助我。任何帮助都是非常可观的。
谢谢