This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:符合ISO 2.6262万的安全文档

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1, DRV3201-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592502/drv3201-q1-safety-documentation-according-to-iso-26262

部件号:DRV3201-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV3205-Q1

我们正在开发一款安全关键型电机控制ECU,主要用于汽车应用。 其他潜在的应用领域包括工业,也许还有军事领域。 在我们的应用中,电动机桥驱动器的候选项之一是TI DRV3201-Q1/DRV3205-Q1 (3205 (尚未最终确定所需的电压)。

目前,我们正处于ISO2.6262万的概念阶段。 对于现在和稍后阶段的安全分析(FMEA,FTA)以及我们的安全概念,我们需要有关DRV320x故障模式的信息(包括安全相关参数的值)。

正如我在DRV3201-Q1安全手册中所看到的,我们提供了大量的安全文档。 先决条件是与TI签订NDA,我们已经获得了NDA (其中一个TI MCU也是候选的)。 我们如何获取TI DRV3201-Q1/DRV3205-Q1的3205的安全文档?

进一步安全开发的一般程序是什么(关键字:DIA -开发接口协议)?

请尽快与我联系。

谢谢!


此致

Andreas Beck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andreas:

    对于其他安全文档,我们更新了要求,在分享之前,我们需要准备好DIA。 我已向您发送了一份论坛PM,其中包含更多详细信息。

    此致,
    将托斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的快速响应(邮件通知已进入我的垃圾邮件文件夹,因此我的响应有点晚了:-))。

    我没有收到您的PM。 请您重新发送吗?


    此致,

    Andreas