请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV3201-Q1 主题中讨论的其他部件:DRV3205-Q1,
我们正在开发一款安全关键型电机控制ECU,主要用于汽车应用。 其他潜在的应用领域包括工业,也许还有军事领域。 在我们的应用中,电动机桥驱动器的候选项之一是TI DRV3201-Q1/DRV3205-Q1 (3205 (尚未最终确定所需的电压)。
目前,我们正处于ISO2.6262万的概念阶段。 对于现在和稍后阶段的安全分析(FMEA,FTA)以及我们的安全概念,我们需要有关DRV320x故障模式的信息(包括安全相关参数的值)。
正如我在DRV3201-Q1安全手册中所看到的,我们提供了大量的安全文档。 先决条件是与TI签订NDA,我们已经获得了NDA (其中一个TI MCU也是候选的)。 我们如何获取TI DRV3201-Q1/DRV3205-Q1的3205的安全文档?
进一步安全开发的一般程序是什么(关键字:DIA -开发接口协议)?
请尽快与我联系。
谢谢!
此致
Andreas Beck