请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110 主题中讨论的其他部件: DRV8212, DRV8251
您好,
我注意到数据表中提到的最大IPEAK为900mA (第7.3 3节)。 我的应用有一个最大电流为1.125A的电磁阀 DRV110使用外部FET传递电流,因此我可以选择能够处理此电流的FET。 但是,IPEAK是否能高于1.125A (例如1.2A),而IHOLD是否能达到1.125A?
另外,数据表第6页显示最大IPEAK为330mA,最大IHOLD为65mA。 这与上面的900mA (至少对于IPEAK)相矛盾。
提前感谢您的参与。
此致,
卢坦