This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:最大IPEAK和IHOLD

Guru**** 1214480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV8212, DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1093822/drv110-max-ipeak-and-ihold

部件号:DRV110
主题中讨论的其他部件: DRV8212DRV8251

您好,

我注意到数据表中提到的最大IPEAK为900mA (第7.3 3节)。 我的应用有一个最大电流为1.125A的电磁阀 DRV110使用外部FET传递电流,因此我可以选择能够处理此电流的FET。 但是,IPEAK是否能高于1.125A (例如1.2A),而IHOLD是否能达到1.125A?

另外,数据表第6页显示最大IPEAK为330mA,最大IHOLD为65mA。 这与上面的900mA (至少对于IPEAK)相矛盾。

提前感谢您的参与。

此致,

卢坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经分配了这项任务,但今天是美国的假日。  周一有回应。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lu Tan,

    该器件只能调节高达900mA的电流,即使您包括一个能够超过900mA的外部FET,驱动器也会将电流钳制为最大900mA。 这正是设备的设计方式。

    ld数据表第6页显示最大IPEAK为330mA,最大IHOas为65mA。 这与上面的900mA相矛盾,至少对于IPEAK

    当峰值和保持电阻器小于43.33kΩ Ω 时,这些是默认的峰值和保持电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo:

    我明白了。 感谢您的解释。

    您是否碰巧知道一个使用内部或外部MOSFET的芯片,可调节高达1.2A或更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,这是唯一能够达到峰值并保持当前调节的驱动器。 如果您将保持保持和峰值电流保持在同一水平,我建议您更换DRV8212或DRV8251。