This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在升级一个手工制造的TEC驱动器,希望从专门制造的IC获得一些功能/微图。
我们看的是15V-24V和6-10A。 24V/15A可以覆盖几乎所有的东西,15V/6A可以覆盖一半以上的花瓶。
电机驱动器IC似乎更适合这种情况。 是否有降压-升压/SEPIC / Cuk控制器或可实现类似效果的装置?
DRV8432,DRV8412似乎是我的最佳选择,因为它们具有外部FET,因此更易于扩展电源。 所有其它的似乎都具有最大值约为10-12A的集成FET
是否有内置PID?
我还可以忽略其他功能吗? 这基本上是桥接器一侧的降压转换器和另一侧的开关HI/LO。 任何具有独立控制H形桥的设备都应正常工作。
在我的TEC应用程序中,我从这些"专业"驱动器IC中真正获得了什么,而我不会从使用中获得这些信息,例如 ,LM5106/LM5109对5109对。 除了故障检测和EMI功能之外,据我所知,实际的功率转换功能只是死时控制和电流感应。
最后,是否有任何此类IC处于大批量生产中,且存在低EOL /库存问题/等风险?
感谢你的帮助。 我今天一直在阅读这些IC,有很多数据需要分析。 我感谢您的帮助。
-罗密欧
罗密欧
DRV8412/8432实际上8432实际上是集成FET器件。 对于外部FET,您需要考虑DRV8705-Q1 (单桥)或DRV8714/18-Q1 (最多可配置81/2桥)。
这些器件是功能强大的外部FET驱动器,可为您提供所需的可扩展性。
我们有各种 链接,您可能会发现这些链接很有趣:
https://www.ti.com/lit/an/slua979a/slua979a.pdf
此致,
Ryan
谢谢你Ryan。 是的,我确实在查看外部FET的8714和8701,不确定我如何提高P/N 8701/8714位于8714位于我的“外部FET”上,8432/8412位于8412位于内部FET上。
我在发布之前已经阅读了您的常见问题-非常棒,非常有帮助!
您是否有任何建议用于在这样的地方工作的降压转换器? 我们的空间大于成本限制,因此一些2MHz以上的切换台可能是理想的选择。
当然,它需要能够+/-生成,或者更实际地说,完全同步,并且能够采用强制连续/电流阱模式。
不是很重要,但使用PID回路打破其控制回路的一种很好的干净方法将是很好的。
这些“电动机控制器”是否有对TEC驾驶员至关重要的内在因素? 为什么选择DRVxxx而不是标准栅极驱动器?
我已经浏览了SLUA979A,现在将继续阅读。
如果有帮助,我几乎可以在美国东部时间晚上8点到6点的任何时间通过电话聊天。
再次感谢!!
罗密欧
与标准栅极驱动器相比,电动机驱动器提供了更多的短路,开路负载等保护功能。 栅极驱动器通常是更基本的构建块,肯定可以在您的应用中使用。
大多数电动机驱动器的限制是切换频率...DRV8412/32是例外。 电动机不需要+1MHz的切换频率,因此降压转换器肯定 会为您提供较小滤波器组件的优势。
我建议在电源管理论坛上发布建议。 我已经查看了一些应用说明,但没有看到具有外部FET的设计能够提供您所需的功率。
此致,
Ryan