This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:为TEC (Peltier)驾驶员寻找高功率选项

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106, DRV8412, LM5109, DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1098299/drv8432-looking-for-high-power-options-for-tec-peltier-driver

部件号:DRV8432
主题中讨论的其它部件:DRV8412,LM5106 LM5109DRV8705-Q1

您好,

我正在升级一个手工制造的TEC驱动器,希望从专门制造的IC获得一些功能/微图。  

我们看的是15V-24V和6-10A。  24V/15A可以覆盖几乎所有的东西,15V/6A可以覆盖一半以上的花瓶。   

电机驱动器IC似乎更适合这种情况。 是否有降压-升压/SEPIC / Cuk控制器或可实现类似效果的装置?   

DRV8432,DRV8412似乎是我的最佳选择,因为它们具有外部FET,因此更易于扩展电源。  所有其它的似乎都具有最大值约为10-12A的集成FET  

是否有内置PID?

我还可以忽略其他功能吗? 这基本上是桥接器一侧的降压转换器和另一侧的开关HI/LO。   任何具有独立控制H形桥的设备都应正常工作。  

在我的TEC应用程序中,我从这些"专业"驱动器IC中真正获得了什么,而我不会从使用中获得这些信息,例如 ,LM5106/LM5109对5109对。  除了故障检测和EMI功能之外,据我所知,实际的功率转换功能只是死时控制和电流感应。   

最后,是否有任何此类IC处于大批量生产中,且存在低EOL /库存问题/等风险?   

感谢你的帮助。 我今天一直在阅读这些IC,有很多数据需要分析。 我感谢您的帮助。  

-罗密欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗密欧

    DRV8412/8432实际上8432实际上是集成FET器件。  对于外部FET,您需要考虑DRV8705-Q1 (单桥)或DRV8714/18-Q1 (最多可配置81/2桥)。   

    这些器件是功能强大的外部FET驱动器,可为您提供所需的可扩展性。

    我们有各种 链接,您可能会发现这些链接很有趣:

    https://www.ti.com/lit/an/slua979a/slua979a.pdf

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/96.7858万/faq-what-motor-drivers-should-be-considered-for-driving-thermoelectric-cooling-tec-elements-or-peltier-devices

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Ryan。  是的,我确实在查看外部FET的8714和8701,不确定我如何提高P/N   8701/8714位于8714位于我的“外部FET”上,8432/8412位于8412位于内部FET上。  

    我在发布之前已经阅读了您的常见问题-非常棒,非常有帮助!

    您是否有任何建议用于在这样的地方工作的降压转换器? 我们的空间大于成本限制,因此一些2MHz以上的切换台可能是理想的选择。

    当然,它需要能够+/-生成,或者更实际地说,完全同步,并且能够采用强制连续/电流阱模式。

    不是很重要,但使用PID回路打破其控制回路的一种很好的干净方法将是很好的。

    这些“电动机控制器”是否有对TEC驾驶员至关重要的内在因素?  为什么选择DRVxxx而不是标准栅极驱动器?

    我已经浏览了SLUA979A,现在将继续阅读。

    如果有帮助,我几乎可以在美国东部时间晚上8点到6点的任何时间通过电话聊天。

    再次感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗密欧

    与标准栅极驱动器相比,电动机驱动器提供了更多的短路,开路负载等保护功能。 栅极驱动器通常是更基本的构建块,肯定可以在您的应用中使用。   

    大多数电动机驱动器的限制是切换频率...DRV8412/32是例外。  电动机不需要+1MHz的切换频率,因此降压转换器肯定 会为您提供较小滤波器组件的优势。   

    我建议在电源管理论坛上发布建议。  我已经查看了一些应用说明,但没有看到具有外部FET的设计能够提供您所需的功率。   

    此致,

    Ryan