This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313EVM:通过SPI使用MSP430更改位置控制

Guru**** 1128390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1097688/drv8313evm-change-position-control-using-msp430-via-spi

部件号:DRV8313EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8313MSP430G2553

您好,

客户想知道如何通过SPI (而不是板载电位计)从第二个MSP430-FR5994控制位置。 请参阅下面的详细信息。

"

我正在运行TI为主板提供的独立示例。 我希望通过SPI (而不是板载电位计)更改程序以从第二个MSP430-FR5994控制位置。  

我在其他地方看到电机控制代码是专有代码或无法共享。 我想知道我是否能够更改提供的代码,将占空比发送到DRV8313进行控制,而不是使用具有这些限制的电位计。 如果可能,进行此转换的一般步骤是什么? 是否有文档显示在独立使用期间需要使用哪些变量来修改占空比?

"

谢谢你。

此致,
Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,  

    我们将查看上述信息,并希望在下周初做出回应  

    此致,  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    期待您的更新。

    谢谢你。

    此致,
    Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    感谢您的耐心等待! 遗憾的是,由于EVM上MSP430G2553上的SPI引脚用于其他任务,因此我看不到使用来自第二个MSP430器件的SPI通信在此EVM上实施速度控制的方法。 如果您不想使用电位计,唯一的另一个选项是直接从GUI控制电位计,方法是按照用户指南的3.2 部分所述,将控制模式设置为占空比或速度。  

    此致,

    Anthony Lodi