This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908的TVS

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1101690/drv8908-q1-tvs-for-drv8908

部件号:DRV8908-Q1

尊敬的专家:  

客户需要通过"负载转储"测试。 在VM引脚处为64V 50us。

如果他们选择TPSMD28A TVS,OVP将被触发,因为其直流击穿电压最大为34.4V (OVP为33V)

如果他们选择了直流击穿电压为31.9V的TPSMD26A电视,则会在测试过程中灼伤。

他们想知道TI对DRV8908此类测试的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    请您在下面澄清您的陈述吗?

    如果他们选择了直流击穿电压为31.9V的TPSMD26A电视,则会在测试过程中灼伤。

    电视是否烧坏或DRV8908烧坏?

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    它是电视燃烧的。

    客户称由于直流击穿电压较低而烧坏,导致电视的功耗较高。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    好的,感谢您的澄清。   

    我不是防止负载倾卸的专家。  通常,使用组合的大容量电容来"吸收"脉冲,TVS甚至开关来控制脉冲。   

    如果未超出DRV8908-Q1的绝对最大值,则表明 TPSMD28A不会超出该值,那么DRV8908-Q1也可以。   

    此致,

    Ryan