This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:无传感器直流电机驱动方案

Guru**** 2362420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, DRV8303EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-drive-scheme

器件型号:DRV8303
主题中讨论的其他器件: DRV8301-HC-C2-KIT

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户希望使用  DRV8303或同一芯片驱动无传感器直流电机、是否提供任何推荐方案?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们将在周一收到回复、因为今天是 TI 假日。

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的提问! 我想确认、当您说无传感器直流电机时、您指的是无传感器无刷直流电机而不是有刷直流电机时、这是正确的吗?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Lodi:

    感谢你的帮助。

    [引用 userid="451886" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1093939/drv8303-brushorless-dc-motor-drive-scheme /4052327#4052327"]我想确认、当您说您所指的无传感器直流/无传感器电机不正确时、我指的是无刷直流电机[?]

    是的、正确。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的确认! 客户是否打算使用无传感器 FOC 控制或无传感器梯形控制? DRV8303EVM 可能是一个很好的起点、因为它还可以使用 DRV8301-HC-C2-KIT 中的固件支持多种无传感器解决方案。 有关在 EVM 上运行无传感器固件的更多详细信息、请参阅《DRV8303EVM 用户指南》的第5节。 客户可以从 DRV8303EVM 页面下载 DRV8303EVM 原理图、以用作其设计的参考。 EVM 还支持传感控制、因此原理图中的某些部分仅适用于传感控制。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Lodi:

    感谢您的回答!

    客户也有疑问:

    向器件添加反电动势过零比较电路。 将示波器的端口电压与中心点电压进行比较、波形不符合预期、因此不确定控制 MCU 是否可以捕获波形。 是否有任何例程?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户是否使用梯形控制还是正弦/FOC 控制? 梯形控制的反电动势测量更简单、因为始终存在一个高阻态相位、该相位可用于计算反电动势。 对于正弦或 FOC 控制、由于全部3个半桥始终处于切换状态、因此计算反电动势更为复杂。 因此、在使用 FOC 或正弦控制时、有必要了解一些电机参数以正确计算反电动势。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Lodi:

    很抱歉、我今天收到了客户的回复:

    它们使用 方波控制和反电动势进行梯形控制以进行比较。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/_CD533575A852BF52_.docx

    请参阅上面的链接、一切都好吗? 是否需要了解任何内容?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我有几个问题可以帮助我更好地理解波形:

    1.使用的电机电源电压是多少?

    前3个波形显示的幅值波形非常小、小于1V。 在电路板上的哪个点测量这些波形? 您能否说明他们在原理图上的探测位置?  

    最后7张图片显示的振幅约为6V。 这是在哪里测量的? 您能否在原理图上指明每张图片的探测位置?

    4、文档中有2个原理图片段显示了相电压感应。 两个原理图显示了不同的配置和不同的元件值。 客户使用哪一个? 显示 具有 不同配置的2个片段的目的是什么?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Lodi:

    [~引语 userid="451886" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-drive-scheme /4071551#4071551]1. 所使用的电机电源电压是多少?[/quot]

    18伏。

    [~引语 userid="451886" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-driver-scheme /4071551#4071551"]2. 前3个波形显示的幅值波形非常小、小于1V。 在电路板上的哪个点测量这些波形? 您能否说明他们在原理图上的探测位置?  [/报价]

    前3个波形在以下突出显示点进行测量:

    [~引语 userid="451886" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-driver-scheme /4071551#4071551"]3. 最后7张图片显示的振幅约为6V。 这是在哪里测量的? 您能否在原理图上指明每张图片的探测位置?

    原理图中当前没有中心点比较、下图中的 VA-FB、VB-FB、VC-FB 从接入电阻中导出、模拟了比较中心点、如图 a 所示 比较器。

    图 A (图中的中文表示从上到下为:外部模拟中心点;比较器;三相电压)

    [~引语 userid="451886" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-driver-scheme /4071551#4071551"]4. 文档中有2个原理图片段、显示了相位电压感应。 两个原理图显示了不同的配置和不同的元件值。 客户使用哪一个? 显示 具有 不同配置的2个片段的目的是什么?[/quot]

    使用图 c (图4是参考图、中心比较点当前未显示在原理图中、但实际建模为图 b、VA-FB、VB-FB、VC-FB 连接到接入电阻器、模拟中央比较点)

    图 b

    图 c

    请注意、我在上次答复中给出的文档是比较电路和比较波形。

    问: 这是否可用于实际应用? 还需要什么调试?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    您提到电源电压为18V、前3个波形是在 SH_x 节点处测量的、但我看到 SHx 电压不会超过1.5V、SHx 电压也不会一直接地。 适当的波形将显示 SH_x 在高侧 MOSFET 导通时一直上升到18V、在低侧 MOSFET 导通时一直上升到 GND。 客户提供的波形似乎未显示 MOSFET 开关正常。 我是否缺少有关前3个波形的内容? 如果没有、客户是否能够提供 GHx 和 GLx 波形以及 SHx 以查看 MOSFET 是否正常开关?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我只是想跟进一下这件事、看看是否有任何更新、以了解我之前的回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony Lodi:

    我没有对终端客户之前的回复进行任何跟进、收到任何新回复后、我会尽快更新。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的更新!

    此致、

    Anthony Lodi