主题中讨论的其他器件: DRV8301-HC-C2-KIT、
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户希望使用 DRV8303或同一芯片驱动无传感器直流电机、是否提供任何推荐方案?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户希望使用 DRV8303或同一芯片驱动无传感器直流电机、是否提供任何推荐方案?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
尊敬的 Anthony Lodi:
感谢你的帮助。
[引用 userid="451886" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1093939/drv8303-brushorless-dc-motor-drive-scheme /4052327#4052327"]我想确认、当您说您所指的无传感器直流/无传感器电机不正确时、我指的是无刷直流电机[?]是的、正确。
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
感谢您的确认! 客户是否打算使用无传感器 FOC 控制或无传感器梯形控制? DRV8303EVM 可能是一个很好的起点、因为它还可以使用 DRV8301-HC-C2-KIT 中的固件支持多种无传感器解决方案。 有关在 EVM 上运行无传感器固件的更多详细信息、请参阅《DRV8303EVM 用户指南》的第5节。 客户可以从 DRV8303EVM 页面下载 DRV8303EVM 原理图、以用作其设计的参考。 EVM 还支持传感控制、因此原理图中的某些部分仅适用于传感控制。
此致、
Anthony Lodi
尊敬的 Anthony Lodi:
很抱歉、我今天收到了客户的回复:
它们使用 方波控制和反电动势进行梯形控制以进行比较。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/_CD533575A852BF52_.docx
请参阅上面的链接、一切都好吗? 是否需要了解任何内容?
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
我有几个问题可以帮助我更好地理解波形:
1.使用的电机电源电压是多少?
前3个波形显示的幅值波形非常小、小于1V。 在电路板上的哪个点测量这些波形? 您能否说明他们在原理图上的探测位置?
最后7张图片显示的振幅约为6V。 这是在哪里测量的? 您能否在原理图上指明每张图片的探测位置?
4、文档中有2个原理图片段显示了相电压感应。 两个原理图显示了不同的配置和不同的元件值。 客户使用哪一个? 显示 具有 不同配置的2个片段的目的是什么?
此致、
Anthony Lodi
尊敬的 Anthony Lodi:
[~引语 userid="451886" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-drive-scheme /4071551#4071551]1. 所使用的电机电源电压是多少?[/quot]18伏。
[~引语 userid="451886" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-driver-scheme /4071551#4071551"]2. 前3个波形显示的幅值波形非常小、小于1V。 在电路板上的哪个点测量这些波形? 您能否说明他们在原理图上的探测位置? [/报价]前3个波形在以下突出显示点进行测量:
原理图中当前没有中心点比较、下图中的 VA-FB、VB-FB、VC-FB 从接入电阻中导出、模拟了比较中心点、如图 a 所示 比较器。
图 A (图中的中文表示从上到下为:外部模拟中心点;比较器;三相电压)
[~引语 userid="451886" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1093939/drv8303-sensorless-dc-motor-driver-scheme /4071551#4071551"]4. 文档中有2个原理图片段、显示了相位电压感应。 两个原理图显示了不同的配置和不同的元件值。 客户使用哪一个? 显示 具有 不同配置的2个片段的目的是什么?[/quot]使用图 c (图4是参考图、中心比较点当前未显示在原理图中、但实际建模为图 b、VA-FB、VB-FB、VC-FB 连接到接入电阻器、模拟中央比较点)
图 b
图 c
请注意、我在上次答复中给出的文档是比较电路和比较波形。
问: 这是否可用于实际应用? 还需要什么调试?
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
您提到电源电压为18V、前3个波形是在 SH_x 节点处测量的、但我看到 SHx 电压不会超过1.5V、SHx 电压也不会一直接地。 适当的波形将显示 SH_x 在高侧 MOSFET 导通时一直上升到18V、在低侧 MOSFET 导通时一直上升到 GND。 客户提供的波形似乎未显示 MOSFET 开关正常。 我是否缺少有关前3个波形的内容? 如果没有、客户是否能够提供 GHx 和 GLx 波形以及 SHx 以查看 MOSFET 是否正常开关?
此致、
Anthony Lodi