This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832, DRV8220, DRV8231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1104784/drv8832-q1-searching-ti-solution

器件型号:DRV8832-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8832DRV8220DRV8231

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现!

我们发现 DRV8832可以满足客户控制电机正向和反向旋转的需求!
但电压需要12V、DRV8832电压为2.75V~6.8V、我们是否有12V 产品?

如果您 有任何需要的信息,请告诉我,我会立即提供。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    他们的当前要求是什么?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo

    电流要求 最大为1A _

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo

    请建议最佳解决方案,Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kygo、

    DRV8220是一个很好的选择。 它具有高达18V 的电源电压和1.75A 的峰值电流。

    另一种选择是 DRV8231、它具有稍高的电流和电压。

    如果对这两个器件有任何疑问、请告诉我。