请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8832-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8832、 DRV8220、 DRV8231
大家好、
客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现!
我们发现 DRV8832可以满足客户控制电机正向和反向旋转的需求!
但电压需要12V、DRV8832电压为2.75V~6.8V、我们是否有12V 产品?
如果您 有任何需要的信息,请告诉我,我会立即提供。 Thx