请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605
大家好!
在 RTP 模式下、我希望能够更改振幅和脉冲宽度以创建自己的图形。 (在引脚中没有 IN 引脚时仅为 I²C Ω)。
0x02 - 振幅存储在这里。
0x1D - LRA 电机的数据格式 RTP 模式无符号。
0x01 - 打开 RTP 模式并唤醒 DRV。
DRV 现在与设定的振幅成环路运行。
但是、我可以在哪里设置执行振幅的脉冲宽度?
或振幅在周期 x 中执行的频率
大家好