This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:当硬件启用&放大器时 DRV8873HPWP* 300mA 电流限制;PH/EN。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8876, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1111204/drv8873-drv8873hpwp-300ma-current-limit-when-hardware-enabled-ph-en

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8876DRV8243-Q1

尊敬的所有人:

我想在硬件选择和慢速压摆率下使用 DRV8873。
MODE = PH/EN (§7.3.1桥接控制)
 μs = GND = 53.2V/μ s (§7.3.1.4压摆率控制)
NOL= DVDD =禁用(无源模式(OLP)下的§7.3.2.4.1开路负载检测和有源模式(OLA)下的§7.3.2.4.2开路负载检测)
nITRIP = GND (§5、引脚功能)

因此、我们只需1个用于 PH 输入的 IO 即可控制左右两侧电机。 (表4。 PH/EN 模式真值表)
但是、我还想设置跳闸电流、以便在电机堵转时停止电机。

§7.3.1.3内部电流感应和电流调节
我想将电流限制设置为大约300mA。因此 EQ1:R (SENSE)= k×5V / IO -> R (SENSE)= 1100 (typ)×5V/300mA -> 18.3K (理论值)。
但是、这现在是具有硬件使能控制的限流电流还是跳闸电流?

§7.3.2.3过流保护(OCP)
"过流保护可在四种不同的模式下运行:锁存关断、自动重试、仅报告和禁用。"
我想在自动重试中使用它、但如何在硬件控制和模式= PH/EN 时选择它

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    遗憾的是、硬件器件上的电流限制(调节)是固定的。  无法将电流限制在此级别。  此外、OCP 仅在硬件器件上锁存。

    有关硬件器件的限制、请参阅数据表中的以下要点:

    您能否考虑其他具有上述功能的器件?  如果是、请查看 DRV8876。  我们同时提供工业和汽车版本、例如 DRV8873。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8876.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8876-q1.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  
    关于 DRV8876、我 认为它没有转换率设置、但实际上电流限制/跳闸就是我需要的。

    您的产品组合中是否有任何其他驱动器、硬件是否也支持转换率调节功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我们有一个新器件、该器件具有可配置的压摆率和可调节的跳闸、使用引脚控制和 Ipropi 引脚上的电阻器来设置电平。  这将为您提供所需的一切。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8243-q1.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    深入了解。

    由 DRV8243-Q1 HVSSOP (28)表示"仅供预览"、因此该器件尚未投入生产、对吧?

    因此我正确地理解了 ITrip 设置、公式 [EQ.2]= ITRIP 调节电平= VITRIP / RIPROPI X AIPROPI  

    例如: VITRIP -> RLVL2OF6 = 1.18V、因此 当 RIPROPI 为500欧姆且(AIPROPI)电流调节因子时、VQFN-HR 封装= 3070
    这将设置 ITRIP 调节级别= 1.18/(500 * 3070)= 7、69e-7
    如何将其转换为电流电平?

    此致、
    Dennis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    正确...目前只有 VQFN 封装已完全发布。  您可以订购预量产版本的样片。  如果您向下滚动产品文件夹、您将看到其中的选项。   

    https://www.ti.com/product/DRV8243-Q1

    对于这一公式、我为这一混淆感到歉意。  此换算系数应为"uA/A"。  因此、您可以将分频值(500欧姆)乘以3070e-6。  在上面的示例中、这将为您提供一个0.769A 的跳闸点。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我在内部确认。  我认为该公式可能是正确的、只是在 Vtrip / Ripropi 周围遗漏了一些括号、然后乘以 AIPROPI。  让我验证并返回给您。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、您的意思是:  
    ITRIP 调节级别=(VITRIP / RIPROPI) X AIPROPI =(1.18 / 500)* 3070 = 7、2452 (我猜是这样吗?

    如果不是我的示例中所需要的那样的话  
    ITRIP 调节电平=(VITRIP / RIPROPI) X AIPROPI  
    300mA = (VITRIP / RIPROPI) X 3070 -->
    RIPROPI =(3070/300)*VITRIP --> (3070/300)*1.18 = 12Kohm

    填充: ITRIP 调节电平=(VITRIP / RIPROPI) X AIPROPI -->(1.8/12K)* 3070 = 0.3A

    我发现 DRV8243H-Q1EVM 缺货、预计什么时候会再次有货?
    或者、对一 个 DRV8243HQRXXYRQ1进行采样的预期时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    是的、您回答正确。  12K 是我得到的数字。

    对于 EVM、我在 TI.com 上展示了它的库存。

    https://www.ti.com/tool/DRV8243H-Q1EVM?keyMatch=DRV8244H#order-start-development

    您是否去过其他地方?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当我发出消息时、它被售出了、但实际上现在有3件。  
    谢谢、我将检查是否可以订购。