This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:BOOSTXL-DRV8323RH:LAUNCHXL-F280025C + BOOSTXL-DRV8323RH:What 和#39;s caused currentUnbalance error?

Guru**** 1931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112448/boostxl-drv8323rh-boostxl-drv8323rh-launchxl-f280025c-boostxl-drv8323rh-what-s-caused-currentunbalance-error

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH

您好!

问题1:你能告诉我为什么 FAST 和霍尔速度不同?

快速
===
当设置 motorVars_M1.speedRef_Hz = 40时
达到的速度 motorVars_M1.speed_Hz = 40
但实际 RPM 为~ 15 RPM

霍尔
===
当设置 motorVars_M1.speedRef_Hz = 40时
达到的速度 motorVars_M1.speed_Hz = 40
但实际 RPM 为~ 164 RPM


设置
===========
motorVars_M1.speed_Hz = 40
motorVars_M1.speedRef_Hz = 40
motorSetVars_M1.Overcurrent _A = 100
motorVars_M1.maxCurrent_A = 100

电机参数
===================
#define USER_MOTOR1_TYPE MOTOR_TYPE_PM
#define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS (6)
#define USER_MOOST1_RR_OHM (NULL)
#define USER_MOOST1_Rs_Ohm (0.05844876172f)
#define USER_MOH1_LS_D_H (000103983271f)
#define USER_MOH1_LS_q_H (000103983271f)
#define USER_MOUST1_RATed_VACK_VpHz (0.00297662546f)
#define USER_MOUST1_FREQ_MIN_Hz (9.0f)// Hz
#define USER_MOOST1_FREQ_MAX_Hz (1600.0f)// Hz
#define USER_MOOST1_FREQ_LOW_Hz (5.0f)// Hz
#define USER_MOUST1_FREQ_HIGH_Hz (1000.0f)// Hz


问题2:有时触发过载或电流失衡错误,是什么导致了这种错误?


老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现快速霍 尔速度不同是基于 speedHall_Hz 而不 是 speedEST_Hz。

    请参阅下面的设置和实时数据

    选择 FAST 时、speedRef_Hz 设置为700、尽管 SPED_Hz 达到700、但实际速度为~40

    选择霍尔模式时、speedRef_Hz 设置为40、实际速度可达40

    速度基于 在检测到霍尔传感器时的 speedHall_Hz、甚至是将估算器模式设置为 FAST?

    motorVars_M1.estimatorMode = 估算器_模式_快速

    motorVars_M1.speed_Hz = 700.918396
    motorVars_M1.speedRef_Hz = 700.0

    motorVars_M1.speedEST_Hz = 705.552856
    motorVars_M1.speedHall_Hz = 41.2087898

    老虎

x 出现错误。请重试或与管理员联系。