This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825EVM:DRV8825EVM 故障引脚问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8825EVM, DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107047/drv8825evm-drv8825evm-fault-pin-issue

器件型号:DRV8825EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8825DRV8434A

我在我的设计中使用的是 DRV8825 IC,在这个电流限制中被设定,但是在电机装置中的任何干扰和手动停止装置时,FAULT 引脚不工作,那么 FAULT 引脚必须变为低电平, 但它不会降低,请说明这一问题的可能原因是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设定的电流对电机电流的运行要求较低、或者由于任何机械障碍而产生的任何干扰或电动机停止、则故障引脚应根据数据表降低、但它不起作用??? 请建议如何解决此问题???   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    [~ userid="212245" URL" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107047/drv8825evm-drv8825evm-fault-pin-issue/4102004#4102004]\n 如果设置电流对电机电流的要求较低、或者由于机械故障或电机引脚故障而导致的任何干扰或电机停止、那么它应该不会像数据表中所说的那样正常工作、但不会如此? 请建议如何解决此问题???   [/报价]

    您是否在电机堵转期间测量了电机电流? 该器件没有任何类型的电机失速检测。 相反、如果电机电流超过3A 的时间超过3µs μ s、则会触发 OCP (过流)保护。 如果您的电机电流低于3A、这将说明驱动器未检测到 OCP 故障的原因。

    此致、

    Pablo Armet

    电机驱动应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果电机电流仅高于3A、则故障引脚变为低电平、否则不是????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电机最大电流为0.7A,因此我相应地设置了基准,但如果电流超过0.7A,即使在故障引脚未变低之后,也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的电路,我设置1.25A 电流限制,如果电机电流超过1.25A,那么 FAULT 引脚是否应下拉? 请您解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    我相信您可能会混淆电流调节和过流保护。 这是该器件的两个不同特性、彼此独立。电流调节由用户配置、当电流高于调节限值时、不会导致 nFAULT 变为低电平。 但是、过流保护限制始终是固定的、不能由用户调整。 电流超过 OCP 限值将导致 nFAULT 变为低电平。

    此常见问题 解答提供了有关 OCP 和电流调节的更多信息。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、  

    感谢您描述差异、这意味着:

    在 DRV8825中、OCP 限值固定为3A

    2、电流调节限值可以变化。如果任何电机的最大电流限值为1A、则电流可调节至最大1A、但 如果电流超过1A、则 DRV8825不会出现指示或信号故障状态。

    要感应这种情况,需要任何外部电流感应电路来连接 DRV8825?

    如果 我的电机电流超过1A、并且我想感应电流以实现电机保护、您可以建议我如何感应这种情况。请

    谢谢、此致

    Jitender K. Dhiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    [引用 userid="212245" URL" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107047/drv8825evm-drv8825evm-fault-pin"问题/4104729#4104729"]

    在 DRV8825中、OCP 限值固定为3A

    2、电流调节限值可以变化。如果任何电机的最大电流限值为1A、则电流可调节至最大1A、但 如果电流超过1A、则 DRV8825不会出现指示或信号故障状态。

    [/报价]

    是的、没错。

    [引用 userid="212245" URL" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107047/drv8825evm-drv8825evm-fault-pin"问题/4104729#4104729"]

    要感应这种情况,需要任何外部电流感应电路来连接 DRV8825?

    如果 我的电机电流超过1A、并且我想感应电流以实现电机保护、您可以建议我如何感应这种情况。请

    [/报价]

    我在 本常见问题解答中介绍 了通过监控驱动器何时进入电流调节来检测电机何时停转的方法。 此常见问题解答将展示两种能够检测器件何时进入电流调节的方法。

    如果对上述问题有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pablo 先生、

    以获得您对我的疑问的宝贵建议/答案。

    我将在 MCU 的 ADC 处读取此电压并更新您的信息。

    再次感谢。

    此致

    Jitender Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo 先生、您好!

    我研究了您的常见问题解答文章、并尝试感测引脚编号的电压 6和 DRV8825的引脚9、在该引脚上使用了200 E 电阻、但电压未 显示。您可以检查我与您共用的电路。AN 建议 您使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendar、

    您的负载消耗了多少电流? 原理图对我来说很好。 电流可能非常低、并且不会在 Isen 电阻器上产生明显的压降。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的电机具有以下详细信息:

    规格
    类别
    标准混合动力
    器件型号
    10M-K202B
    机架宽度[mm]
    25
    机架高度[mm]
    25
    框架长度[mm]
    24
    每个版本的步骤数
    200
    步进角[度]
    1.80
    驱动序列
    双极
    驱动电压[V]
    24
    每相额定电流[A]
    0.70
    电阻[欧姆]
    3.80
    电感[hmH]
    2.00
    保持扭矩[mN-m]
    33.
    锁定扭矩[mN-m]
    2.00
    质量[g]
    55
    转子惯性[g-cm2]
    2.

    我使用处于自由状态的电机进行测试并手动停止以检查 Isen 处的电压、但在运行条件下未显示电压、在失速条件下 、电机额定电流为0.7A

    请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    在0.7A 和0.2Ω Ω 的情况下、检测电阻器上的电压将约为140mV。 减小示波器的时间刻度、您可能会看到全部电压变化。 您实际上是测量电压变化还是测量为0V?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下并更新您的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo 先生,您好,我已经检查过电压调节200 ME 电阻,它显示0V。只是在电机运行期间显示噪声波形。 以供您参考。 此外、在电机轴手动失速的情况下、此噪声也不会变化。 请检查并提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    不确定波形中发生了什么情况。 ISENS 引脚可能会耦合一些噪声。

    您能否尝试查看电源电压和输出电压。 我很好奇、除了 ISENS 引脚之外、其他地方是否也会出现噪声。

    另一个建议是将电压探头与非常小的 GND 电缆配合使用。 一些探头附带弹簧钩、可连接到 GND 连接。 将 GND 弹簧尖端放置在电阻器的一端、将实际探针放置在电阻器的另一端。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经检查了、但在 A 线圈和 B 线圈的 ISENS 引脚上未观察到电压信号。 因此、这是我如何感测步进电机轴失速情况的条件。

    如果可能、您可以建议使用任何其他替代解决方案来感测步进电机的堵转电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、

    此解决方案可能是最容易实现的解决方案。 您可以尝试的另一件事是使用更大的感应电阻。

    您是否在 DRV8825EVM 上尝试过此操作? 我很好奇您测量的噪声是否也出现在 EVM 上。 我建议的另一件事是、如果您有一个功率电阻器、而不是使用电机来计算噪声是否来自电机。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在0805封装中使用200ME 电阻、这可能是原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器的额定功率是多少? 对于0.7A 来说足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/8W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 和电阻详细信息:R122和 R113为200mE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经为原型测试准备了自己的电路板。 一切正常、只有这是感应电机失速情况的问题。 请查看以上详细信息并提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    正如通过私人聊天所讨论的、我们将呼吁进行进一步讨论。 同时、一旦我们得出结论、我将暂时关闭此主题并发布新的回复、以便其他人能够从我们的调查中受益。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo 先生。  完成后、您已清除了该项

    使用 DRV8825 时、不可能对具有电阻的步进电机进行电流感应。  因此需要一些外部电路。 因此、您将指导我们使用一些外部电路连接电流感应。

    2.还建议具有失速检测功能的 DRV8434A IC,但该 IC 在德州仪器缺货,那么我如何在新设计中考虑使用该 IC,请清除。

    谢谢、此致

    Jitender Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    遗憾的是、DRV8434A 目前缺货。 我可以在内部与我们的团队联系、以了解何时可以使用这些器件。

    您将需要大约多少个器件、何时需要?

    此致、

    巴勃罗·阿马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我们需要10-15个器件用于测试目的、 测试完成后、我们可以批量下达订单。
    如果 DRV8424A (失速检测功能) IC 不可用、您可能会建议使用具有失速 检测功能的替代 IC。
    请建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、

    我已向我们的产品营销团队询问 DRV8424A 的可用性。

    此致、

    Pablo Armet