请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8847 主题中讨论的其他器件:DRV8837
降级器、
测试 DRV8847RTER 时、发生 GND 短路、需要对此情况提供一些帮助。
电机是 4引脚接口。
VM 工作电压为12.8V。
尝试两个时序序列。 在时序1下、引脚 OUT3/OUT4将短接至 GND。 在时序2下、引脚 OUT1/OUT2将短接至 GND (时序参考数据表7.3.7.1全步进模式)。