This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:通电后、DRV8847RTER 将发生短路

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1121197/drv8847-when-powered-on-drv8847rter-will-short-happen

器件型号:DRV8847
主题中讨论的其他器件:DRV8837

降级器、

测试 DRV8847RTER 时、发生 GND 短路、需要对此情况提供一些帮助。

电机是 4引脚接口。

VM 工作电压为12.8V。

尝试两个时序序列。 在时序1下、引脚 OUT3/OUT4将短接至 GND。 在时序2下、引脚 OUT1/OUT2将短接至 GND (时序参考数据表7.3.7.1全步进模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在外部应用短路还是芯片在上电时短路?  我不清楚到底发生了什么。  图片会有所帮助。

    另请发布原理图。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    已解决了一些简短的问题、即 Cus 电源 IC。

    但出现了新问题。上电时、DRV8837的功耗为1.3A、电机的功耗约为0.1A

    随附的原理图可供参考、有助于检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 ISEN 引脚接地时、不启用电流调节。   如何测量电机中的1.3A 功耗和0.1A?  发生这种情况时、电机驱动器是否将电机保持在位?  对于驱动器芯片的 RMS 保持电流、1.3A 似乎是合适的、但没有较低的电流调节值。   

    只是为了确保-您是否在解决短路问题后尝试更换 DRV8837芯片?  它可能因短路情况而损坏。   

    此致、

    Jacob