This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811:AOUT 和 BOUT 之间的峰值电流差

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885, DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1117892/drv8811-peak-current-difference-between-aout-and-bout

器件型号:DRV8811

您好、专家、

我的客户发现 AOUT 和 BOUT 上的峰值电流。

1.您能告诉我这个峰值电流的原因吗?

2、您能告诉我 AOUT 和 BOUT 之间峰值电流差异的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它消耗的峰值电流是多少、此时电机是否处于负载状态?   

    其中一个探头是否可能未校准、这是错误读数?  

    了解驱动器中使用的一些设置也很有帮助-这是微步进 还是非循环步进模式发生的、输入电压是多少、电流调节设置/原理图是什么?  

    此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob - San、您好!

    抱歉、客户未收到有关器件型号的通知。

    DRV8885 > DRV8811 (校正)

    这是微步进 或非循环步进模式发生的、

       >全步进: USM0=USM1=0

    什么是输入电压、

       >25V +/-10%

    什么是电流调节设置

      > Itrip 被设定为600mA

    电机在此测量时连续旋转。 (低扭矩)

    电机信息

    类型 PM 类型
    步进角 7.5.
    步进数 48
    静态角度误差 7%
    步进角度误差 -
    最大自启动频率 550pps
    最大连续响应频率 3650pps
    最大静态扭矩 31 mNm
    非励磁保持扭矩 10.3 mNm
    拉出扭矩 21 mNm
    绕组方法 Unifiera
    绕组电阻 3.9 Ω/相
    绕组电感 4.3mH/相

    此外、他们还尝试检查电流探头、更换 A 和 B、中间点、校准等

    电流探头和测量方法没有任何问题。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 SRN 引脚的状态。  7.3.3衰减模式中的注释 详细说明了如果 SRN 引脚为高电平、电流始终处于快速衰减模式、这正是我们在示波器图中看到的情况。 此问题与当前行程设置无关。   

    请重复实验、但将电机 A 相和 B 相从电机交换到驱动板。  我们怀疑这个问题是由于两个电机相位之间的电感不平衡。  在电机驱动器输出上交换相位 A 和 B 应该交换哪个信号将高于另一个信号。  我还建议尝试使用不同的电机样本、以查看此电机是否只是具有电感不平衡的异常器件。   

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob - San、您好!

    感谢您的评论。

    我已向客户核实、SRN 为低电平。

    我将尝试与客户讨论换用电机驱动器上的 A 相和 B 相。

    Mukuno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukuno-San、

    期待更新。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob - San、您好!

    客户尝试测试换用 Aout 和 BOUT。

    Aout > bout、bout > aout

    BOUT 的峰值电流大于 AOUT。

    它似乎取决于电机电感

    请您就根本原因发表意见。

    谢谢

    Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno、

    让我向我的团队成员询问更多经验、并在24小时内回复您。   

    此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno、

    电流电感会导致电流耗尽。  尝试将 SRN 设置为高电平以使用快速衰减模式、电流最终不应增加太多。 我们同意问题与电机电感有关。   

    此致、

    Jacob